电路板与我们日常生活有很多联系,因为电路板是电子设备的核心部件,可以实现电子元器件的电气连接和信号传输。电路板的应用领域非常广泛,包括计算机和通信、消费电子、医疗设备、工业设备、照明设备、汽车和航空航天等。

可以说,没有电路板,就没有现代化的生活。因此,了解电路板的基本知识和维修方法,对我们日常生活有很大的帮助。
日常检修电路板十分重要。可以防止因为灰尘、湿气、氧化等因素造成元器件损坏或性能下降;防止因为接触不良、短路、开路等问题造成信号失真或中断;降低电路板的维修成本和风险,防止因为故障积累而造成更严重的损坏或无法修复;防止因为故障引发火灾、触电、爆炸等危险事故。

如今,电路板使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起着重要作用;而且电路板是由许多电子元器件组成,如:电容、电阻、二极管等等。
所以它的控制系统非常贵,也正是这个原因才会让其在故障出现的时候大部分选择维修来解决问题。那么如何简单的维修呢?下面一起来看看。
这个方法是相当直观的,通过仔细的对其检查,可以很清晰的看到烧毁的痕迹。在使用这个办法的时候,需要注意以下几个问题:
第一步:通过观察确定电路板是否人为损坏,主要观察下面几个方面来确定:板角是否变形;芯片是否变形,其它部件是否变形;芯片、插座是否有撬过痕迹;电路板芯片是否插的有问题,这个在通电的时候毁损伤,因此要注意;电路板相应的短接端子有没有插错或者是插反。

第二步:仔细的观察这个电路板相关的元器件,每一个电容、电阻等都要观察,是否有发黑的状况出现。由于电阻是没法观看的,只能用仪器来进行测量。相关的坏件要及时的更换。
第三步:电路板集成电路的观察,如CPU、AD等相关的芯片,观察到鼓包、烧糊等相关情况要及时的修改。
以上问题的原因有可能出现在电流方面,电流过大造成烧毁,因此要检查相关的电路图,看看是哪里有问题。
静态测量法
在维修中,观察法往往很难发现一些问题,除非是很明显的烧毁或者是变形才可能看得出来。但是大多数的问题还是需要进行电压表的测量才可能得出结论,因此电路板的元件以及相关部位都要逐一的进行检测。主要工具就是万用表,流程如下:
第一步:对电源跟地进行短路的检测,查看其原因。第二步:检测二极管是不是正常。第三步:检查电容是不是出现有短路甚至是断路情况。第四步:检查电路板相关的集成电路以及电阻等相关器件指标。

利用观察法以及静态测量法可以解决电路板维修中的大部分问题,但是在测量时要确保电源正常,不能出现二次损伤。
在线测量法
在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台,它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。
在线测量法主要解决两个方面的问题:一是将上两个步骤中发现的问题细分,最终锁定到出现问题的元器件;二是通过上面两步的检查,问题并没有得到解决的,需要通过在线测量找出故障原因。在线测量法主要通过以下几个步骤来进行:
第一步:给电路板通电,在这步中需要注意的是,有些电路板电源并不是单一的,可能需要5V,12V,24V等等。电路板通电后,通过手摸电路板上的元器件,看是否有发烫发热的元件,重点检查74系列芯片,如果元件有烫手的情况,则说明此元件有可能已经损坏。更换元件后,检查电路板故障是否已解决。

第二步:用示波器测量电路板上的门电路,观察其是否符合逻辑关系。若输出不符合逻辑,需要分两种情况分别对待,一种是输出应该是低电平的,实际测量为高电平,可以直接判断芯片损坏;另一种是输出应该是高电平的,实际测量为低的,并不能就此判定芯片已经损坏,还需要将芯片与后面的电路断开,再次测量,观察逻辑是否合理,判定芯片的好坏。
第三步:用示波器测量数字电路里的晶振,看其是否有输出。若无输出,则需要将与晶振相连的芯片尽可能都摘掉后再进行测量。若还无输出,则初步判定晶振已经损坏;若有输出,需要将摘掉的芯片一片一片装回去,装一片测一片,找出故障所在。
第四步:带总线结构的数字电路,一般包括数字、地址、控制总线三路。用示波器测量三路总线,对比原理图,观察信号是否正常,找出问题。

在线测量法主要用于两块好坏电路板的对比,通过对比,发现问题,解决问题。从而完成电路板的维修。
除非电路板出现:使用年限已经到了,损坏程度已达到无法修复的地步,维修多次且问题不断等几种情况,就需要重新更新电路板了。


哦! 它是空的。